This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5326:备用中断矢量表地址

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007877/msp430f5326-alternate-interrupt-vector-table-address

器件型号:MSP430F5326

您好!

 

我对 MSP430F532x 中的替代中断矢量表有疑问。


现在、我的客户正在使用 F5326、并且正在考虑迁移到 F5328、而不会更改 S/W 和 H/W。

他们使用 F5328进行了测试、发现了一个大问题、即他们的 S/W 使用备用中断矢量、而 F5326和 F5328的备用矢量地址完全不同、因为 RAM 大小和最后一个 RAM 地址不同。

我只想确认是否有好的方法。 您对解决此问题有什么好主意吗?

 

对此,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想  、在 IDE 中将器件从 F5328更改为 F5326后、它将起作用。

    您能否让客户发布 IDE 报告的屏幕截图、以帮助我更好地了解此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    让我确认 F5326和 F5328的备用中断矢量的地址。

     

    用户指南指出,备用中断矢量表已重新映射到“RAM 顶部”(参见下面的)

     

    1.3.6.1备用中断矢量

    可以将 RAM 用作中断向量位置的备用位置。 设置

    SYSCTL 中的 SYSRIVECT 位导致中断向量被重新映射到 RAM 顶部。

     

    我认为“RAM 的顶部”是 RAM 的最高地址。

     

    F5326的 RAM 空间为0x001C00至0x003BFF。

    F5328的 RAM 空间为0x001C00至0x0043FF

     

    F5326的备用矢量地址约为0x003BFF、F5328约为0x0043FF。

    因此、我认为替代矢量地址完全不同、它需要一点 S/W 变化。

    你怎么看?

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请回复。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我刚从商务旅行回来。

    我需要一些时间来检查如何实现此功能。 我将在本星期结束前作出答复。