This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:USB 引导加载程序

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1010174/msp430f5659-usb-boot-loader

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

我们需要修改其中一个 USB 引导加载程序、因为我们使用的是非标准时钟晶体、但似乎我们使用的特定变体的源代码不可用、尽管二进制文件可用。

我们已经测试并使用了 MSP430BSL_1_02_00_01\Released_BSL_Images\MSP430F665x_Family\USB BSL 中提供的引导加载程序,作为“MSPBSL_CustomBSL430_1_02_00_01”软件包的一部分。 这适用于我们的其中一个电路板、我们在其中将时钟替换为34mHz 时钟。 在同一封装中,有一个用于 MSP430F552x 系列的 IAR 项目,但我们的器件系列不是“MSP430BSL_1_02_00_01\IAR_BSL_Sources\IAR_v6_MSP430F552x_USB”。 您是否知道 MSP430F665x 系列代码的源项目是否可用?

如果你能向正确的方向指出我、那将会非常感激  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以只修改导出的原始出厂预加载 BSL 二进制文件中与 XT2相关的常量、并将其写回器件。

    e2e.ti.com/.../2144309