This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:no-zero dTOF

Guru**** 2533830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006656/msp430fr6043-none-zero-dtof

器件型号:MSP430FR6043

您好!

  我在使用电路板测量燃气流速时遇到了问题。

当我密封两端的管道时、我得到了零 dTOF。

我将配置和波形放在下面。

是否有任何错误、我该如何解决?

谢谢

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我与我们的 USS 专家核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您能否发布您所获得的 ADC 采集结果? 您是否还可以确认您的试管是否处于金属/屏蔽 CAN 中、如本链接中的步骤所述?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/msp_academy_msp430_1_00_05_06/modules/msp430/msp430_USS_training/msp430_uss_training.html#-introduction

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢 您在短时间内回复。

    这是 ADC 捕获

    我按照设计参考中的说明开始了测试,直到现在为止,我只尝试了两对 换能器,它们具有相同的穿孔。

    接下来该怎么办?

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您能否为这些传感器布置180kHz 至260kHz 的频率扫描? 由于在上升励磁中有超过8个脉冲、因此信号中似乎有很多能量。 我们可能会根据您的频率扫描结果增大 F2。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    频率扫描结果。

    它似乎不够好吗?

    谢谢、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Barry、

    您能否将 F1设置为190、F2设置为250kHz、将增益降低~3dB、并通过零流量时的波形快照发布 ADC 捕获?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我犯了一个错误、我的第一个配置屏幕截图中的基本增益应为7.7dB。

    F1 190KHz 和 F2 260KHz 的配置和波形。

    现在、我的原型板无法在 可变 流速测试中保持高精度、例如、当流速为10000l/h 时、测量误差小于 1%、但当流速增加/减少时 、偏差 会大于 1%。

    这是否与零 dTOF 相关?

    谢谢

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    不、 我不会期待这种情况。 您能否发布管道设计的图片。  您是否看到 TI EVM 的相同问题? 另一个问题是否已解决?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    这是我的管道图。

    修改电路板的接收电路并更改 USS 配置中的一些参数后、dTOF 会减小、但无法接近零。

    我想n`t、   当流速发生变化时、我为什么不能获得相同的精度。

    谢谢、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    对接收电路的修改可能会改变阻抗。  从换能器返回到 Tx 和 Rx 电路的阻抗必须相同、否则结果中会出现偏移。  如果您看看原始设计、您会发现 TX 侧的 RC 网络与 RX 侧的 RC 网络相同。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    这是否 是 可变流量精度不同的根本原因?

    如果为真、我必须再次修改电路板。

    谢谢、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您能否使用我们的 EVM (阻抗匹配的 EVM)进行测试? 这应该清楚地表明您看到的问题是与硬件修改相关还是与设计的其他方面相关。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我无法对大管道尺寸的 MSP430FR6043 EVM 进行测试。

    `m、我确定   发送和接收时的阻抗是相同的。

    我将 USS_VFR_LARGE_PIPE_ADDL_SF_ENABLE 更改为 TRUE、并将 USS_VFR_LARGE_PIPE_ADDRL_SF 设置为2.000f。

    然后、我调整了仪表常数进行测试、当 USS_VOLUE_SCALE_FACTOR 为一个大值(例如1000)时、我在 USS GUI 中获得了负流速。

    从库 API 获取的.volumeFlowRate 似乎已过流。

    我可以通过修改代码来修复它吗?

    谢谢、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您可以在 GUI 和 USS_userConfig.h 头文件中修改换算系数。 您看到的问题是实际流速太大了吗?  还有一个称为 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 的变量、可以增大该变量以适应上游和下游信号之间的较大偏移。

    BR、
    Leo