This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate IO 的最大输入电流值。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1009619/msp430fr2633-maximum-input-current-value-of-captivate-io

器件型号:MSP430FR2633

各位专家、您好!

我的客户想知道 CapTIvate IO 的最大输入电流值。
MSP430FR2633具有16个 CapTIvate IO (cap0.0 ~ cap3.3)。 您是否有关于以下方面的任何信息:

  • CapTIvate  IO 每个引脚的最大输入电流值是多少?
  • 所有电容 IO (16 引脚)的最大总输入电流值是多少?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    您是不是要知道将 CapTIvate IO 配置为 CapTIvate 函数而不是 GPIO 函数时的输入电流?

    如果 IO 在 CapTIvate 函数中工作、则不允许任何输入电流。 如果 IO 用作 GPIO、请参阅数据表中的第5.11.4.1章。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、
    Sasaki