This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:如何缩短从 LPM4.5唤醒的时间

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1009266/msp430fr2155-how-to-shorten-the-wakeup-time-from-lpm4-5

器件型号:MSP430FR2155

各位专家:

我们希望缩短从 LMP4.5唤醒的时间。 耗时约为350uS。

这是电池应用、因此功率预算非常重要。 使用 LPM4.5并由外部中断唤醒。  一旦 CPU 执行、然后再次进入 LPM4.5。

你有什么想法吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    没有任何方法可以按照数据表中的规定来减少 LPM4.5唤醒时间的规格。  他们可以考虑改用 LPM3、尽管电流消耗较高、但 LPM3的唤醒速度要快得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我猜350us 包括 C 运行时的一些初始化时间、但我不确定需要多长时间。

    我知道唤醒时间与硬件相关。 我想知道软件是怎么做的。

    你有什么想法吗?

    此致、

    Uchikoshi