This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:高速风速计

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007690/msp430fr6043-high-speed-anemometer

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

HII、

我正在使用 EVM430-FR6043开发风速计、对此有一些疑问。 我已经执行了一些主要测试、并希望分享设置详细信息和我的结果。 如果技术团队的某个人可以通过我的个人电子邮件 ID 与我联系、这将是一个很好的帮助。 我期待着紧急提供帮助。

谢谢、

Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在论坛上发帖已经有2天了、我渴望解决我的问题 、技术团队的任何人能否指导我该怎么做?

    谢谢、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    很抱歉耽误你的回答。 我上周不在办公室。 您可以通过 cash-hao@ti.com 连接我。 我们可以通过电子邮件讨论更多详细信息。

    此致、

    现金 Hao