This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:用于从 TLV 设置 DCO 抽头的示例代码

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1009314/msp430fr2155-sample-code-to-set-dco-tap-from-tlv

器件型号:MSP430FR2155

各位专家:

我正在寻找从 TLC 设置 DCO 抽头的示例代码。 我无法在 MSP430FR235x、MSP430FR215x 代码示例中找到是否存在(修订版 D)

我想在从 LMP4.5恢复后使用它。 这将用于缩短执行时间。

请提供任何信息吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    请参阅下面的代码示例。  这是我们设置 DCO 抽头的最接近的示例。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AD4IaH8QaFrhQRJbCVxLtw__IOGqZri__LATEST&search=MSP430FR2155 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定这里没有任何 TLV 条目可以帮助您。  [编辑:重新阅读时、我现在看到了1A2E-1A31项。 如果这些选项符合您的需求、它们可以提供帮助]

    您可以做的是:在某个合适的时间(FLL 锁定、稳定的环境)、保存一份 CSCTL0副本、大概在 FRAM 中。 当您在 LPMx.5之后重新启动时、按照之前的设置设置所有其他时钟设置、然后将保存的 CSCTL0放回。 即使它不完全正确、它也会为 FLL 提供一个显著的平头启动。

    您可能需要进行一些实验、以了解保存/恢复所有 CSCTL0还是仅保存 DCO 部件(CSCTL&0x1FF)是否更好。

    [编辑:少量澄清]