This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1008144/evm430-fr6047-issues-with-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

大家好、

我的客户有问题。 他说:
"我有几个 EVM430-FR6047电路板存在问题。 我将这些电路板与超声波水流测量软件配合使用。  一个电路板显然具有坏的通道(该通道的数据图中的平坦线)。  另一个似乎有通信问题。  我可以将固件下载到板上。  但是、当我使用 TI 应用程序时、我会收到一条消息"HDI 桥接器已连接-正在等待器件"、软件会生成"SAPH"错误代码14、并显示消息"Pulse Generation parameters are invalue"。"

然后 、在我提供了一个类似的案例作为参考后、我们能够解决他关于"脉冲生成参数无效"的问题。 让我们再解决一个问题。

客户表示:
在阅读您发送的一些链接后,“我能够获得具有“脉冲生成参数无效错误”的电路板。  我将电源选择开关设置从外部更改为 ezFET、该板现在收集数据。

第二个板在 USS 设计中心软件中显示了上游(通道0) ADC 捕获响应的平坦线。  下游通道信号看起来正常。"

我希望你能帮助我们解决剩下的问题。

非常感谢。

Gerald



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    在他们已解决脉冲生成错误的电路板上、他们是否仍然看到 SAPH 错误?   

    我建议确保将最新的固件加载到电路板上。  请参阅下面快速入门指南的第3节。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau810b/slau810b.pdf 

    在上游为零的电路板上、我建议检查硬件连接。  它们可能具有对该通道造成损坏的电路板。  这是新电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    非常感谢您的回应。

    关于客户问题、他们不再在电路板上收到显示该错误的 SAPH 错误。  客户告知对于通道不好的主板、这是一个在出现此错误之前工作了一段时间的主板。  它是一个相对“新”的电路板。  如果该通道确实不起作用、则没有其他选项可用于此电路板的流量测量、对吧?

    我们将等待您的回复。 非常感谢您的帮助。

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  如果该通道损坏、它将不会很有用。  

    它们可以替换电路板上的 MSP430FR6047芯片、如果能够移除和焊接新器件、这可能会解决问题。