This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2121:MSP430F2121编程-稳压器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5870, MSP430F2121, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1009237/msp430f2121-msp430f2121-programming---reg

器件型号:MSP430F2121
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5870MSP-FETMSP-FlaserMSP-GANG

尊敬的团队:

我们 在产品中使用了 MSP430F2121和 MSP430FR5870 MCU。 目前、MSP-FET 用于在开发过程中对 MCU 进行编程。

可以在生产环境中使用相同的编程器/调试器、也可以建议使用任何其他编程器来实现可靠且快速的编程。

编程的板数量将大约为每天1K 到2K。  

此致、

B.萨拉瓦纳·维克拉姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议为此使用 MSP-FET、但如果高速编程不是优先级、并且只需处理一对一目标器件、则可以将其与开源 CLI MSP-FET 结合使用。

    为此、MSP-GANG 是由多个器件组成的。 它可以独立工作(不带 PC)它速度快、可以并行工作8个器件。 但是、没有仅适用于 PC 端 GUI 和脚本选项的 CLI、仅适用于 Windows (无 Linux 或 OS X)。