This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:SPI 至 I2C 桥接器的示例代码

Guru**** 2511615 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006461/msp430fr2310-sample-code-for-spi-to-i2c-bridge

器件型号:MSP430FR2310

各位专家、您好!

与原始问题一样、我的客户正在尝试在 MSP430FR23xx、FR2433上实现 SPI 转 I2C 桥接器。

为什么"msp430-function-code-examples"中没有 SPI 转 I2C 桥接器的示例代码

包含 UART 转 UART 和 SPI 转 UART 样片、但了解不包含 SPI 转 I2C 的原因会有所帮助。

我知道、需要考虑 CPU 传输的数据。 如果您有任何其他顾虑、如果您能告诉我、我将不胜感激。  

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、到目前为止、我们还没有计划 为  SPI 至 I2C 生成代码。 我认为客户需要为自己制作。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我明白了。

    我将尝试将上述电桥示例代码和 I2C 示例代码相结合。

    此致、
    还不错