This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:SAC 与 DAC

Guru**** 2815005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007666/msp430fr2353-sac-with-dac

器件型号:MSP430FR2353

 你好

我想知道“OA_DAC 设置时间,满量程”和“OA_DAC 设置时间,代码到代码”之间的差异。

这两个参数值之间的差异太大、我没有找到"代码对代码"的含义

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    满量程表示 GND-VCC。

    代码到代码意味着您设置  SACxDAT 时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需稍微展开:"代码到代码"是针对"小"步骤的阶跃响应。 通常情况下、隐含的步长为+/-1、但数据表(SLASEC4C)中的表5-26给出了+/- 0x10的特定步长。 (一个假设步骤为1是相同或更快的。)