This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:复位引脚处理和电源电压

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006936/msp430fr6879-reset-pin-processing-and-power-supply-voltage

器件型号:MSP430FR6879
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

问题1

该 μs 指出、"当电源电压变化为±0.05V/μ s 或更高时、BOR 复位。"

突然功率上升导致的 BOR 复位是否具有任何其他影响?

 

问题2.

"当使用 MSP-FET 时、将47kΩ Ω 和2.2uF CR 复位电路连接到 RST 端子、"文档中提到。

如果不使用 MSP-FET、MSP430能否通过增加 CR 复位电路的常数(例如470kΩ μ F、0.1uF)正常启动?

如果您有任何问题、请告诉我。

谢谢、

 

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006936/msp430fr6879-reset-pin-processing-and-power-supply-voltage "]

    问题2.

    "当使用 MSP-FET 时、将47kΩ Ω 和2.2uF CR 复位电路连接到 RST 端子、"文档中提到。

    如果不使用 MSP-FET、MSP430能否通过增加 CR 复位电路的常数(例如470kΩ μ F、0.1uF)正常启动?

    如果您有任何问题、请告诉我。

    [/报价]

    作为 SBW 目标的 FRAM 器件不需要在 RESET 引脚上使用任何电阻器/电容器组合(存在内部上拉电阻器、并且电容器只是干扰因素、因为开关 SBW 双向逻辑信号正在与之发生战斗)。 TI 建议使用47k 和1nF (而非 UF)。 如果器 件未在设置中与 SBW 主器件一起使用、则可以使用任何电容器/电阻器组合(确保在嘈杂环境中正确启动)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koki、

    1) 1)否、除了意外复位外、BOR 复位没有任何其他影响。  

    2) 2) 复位引脚的 Zrno 是正确的、建议的时间常数在 JTAG 编程期间非常重要。

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    礼貌地感谢您。

    如果我的客户不需要 SBW 访问、数据表中指出可以使用高达10nF 的电容器。

    请告诉我上拉电阻器和 下拉电容器的可连接范围。

    我想知道可以增加或减少多少时间常数。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD

    你有更新吗?

    谢谢