This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:链接器文件问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006880/msp430fr5962-linker-file-issue

器件型号:MSP430FR5962

各位专家、您好!

我正在创建一个定制代码、在这里我需要一个单独的引导加载程序和单独的应用代码存储器。 我已经为引导加载程序以及应用程序存储器定义了存储器。 我的链接器文件如下所示

-P (code) boot_MEM=4000-5FFF
-P (code) app_MEM=6000-BFFF
-P (代码)代码=4000-FF7F、10000-23FF7
-Z (code) code_pad

在链接器文件中、我已将 Booloader 存储器定义为4000-5FFF;对于应用程序存储器、它定义为6000-BFFF。 我还会附上我的代码供参考、以便获取有关我的方法是否正确的反馈。

我要说的另一点是、对于引导加载程序、我要创建不同的项目、对于应用程序存储器、它本身是不同的项目。

e2e.ti.com/.../0753.main.c

e2e.ti.com/.../0753.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想就我之前的帖子补充几点、

    -P 表示  

    "应放置的存储器不连续时、-P 选项很有用。"
    我们还有其他选项可以连续定义代码存储器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我不太理解你的问题。

    您能否引用 CMD 文件来实现所需内容?