This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:msp430fr5994.h Code Composer 问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007356/msp430fr5994-msp430fr5994-h-code-composer-issue

器件型号:MSP430FR5994

您好!

Code Composer 附带的描述 GPIO 外设(msp430fr5994.h)的文件似乎已损坏-宏定义 GPIO 端口的存在 (例如_ MSP430_HAS_PORT5_R_)缺失、导致 driverlib 无法按预期执行 (忽略该请求、因为 GPIO_PORT_TO_BASE 返回的 BASE_ADDRESS 设置为0xFFFF)。 从较旧的 Code Composer 版本粘贴文件可以解决该问题。

此致、
科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    是的、这是已知问题。  有关详细信息,请参阅此主题

    我相信这个问题已经在 MSP430编译器的最新版本 v20.2.5.LTS 中得到解决。

    您可以从 CCS 菜单>帮助>检查更新来检查新更新并安装最新版本