This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:当 RST/NMI/SBWTDIO 被保持在低输出时

Guru**** 2549010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1005809/msp430i2021-when-rst-nmi-sbwtdio-is-held-at-low-output

器件型号:MSP430I2021

各位专家、您好!

让我检查 RST/NMI/SBWTDIO 引脚。

Q1:我认为 RST/NMI/SBWTDIO 引脚在复位模式(或 NMI 模式)下运行时、它用作输入而不是输出吗?

一般而言、我认为 RST/NMI 功能用作输入。 此外、我不知道原始问题的答案是什么内部结构、但我认为它不能作为输出。 但是、由于它是一个具有 SBWTDIO 功能的双用途引脚、它似乎用作数据表中的输入/输出、所以让我确认这一点。

Q2:如果 RST/NMI/SBWTDIO 引脚在复位模式中也用作输出、是否存在 RST/NMI/SBWTDIO 引脚输出为低电平的情况?

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、RST/NMI 引脚始终用作输入引脚。  除非输出受到某种程度的损坏、否则我永远不会期望它将其驱动为低电平。   

    有关 SBW 的问题很有趣、因为 SBWTDIO 是双向的。   如果 JTAG 接口处于活动状态、我猜中会有一个复用的下拉电路。  我不记得这种情况会干扰编程之外的 RST 线路、但我想从技术上讲是可能的。

    您是否看到某种特定问题?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ、

    感谢您的回复。

    [引用 userid="75786" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1005809/msp430i2021-when-rst-nmi-sbwtdio-is-held-at-low-output/3719155 #3719155"]

    是的、RST/NMI 引脚始终用作输入引脚。  除非输出受到某种程度的损坏、否则我永远不会期望它将其驱动为低电平。   

    有关 SBW 的问题很有趣、因为 SBWTDIO 是双向的。   如果 JTAG 接口处于活动状态、我猜中会有一个复用的下拉电路。  我不记得这种情况会干扰编程之外的 RST 线路、但我想从技术上讲是可能的。

    [/报价]

    我明白了。

    [引用 userid="75786" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1005809/msp430i2021-when-rst-nmi-sbwtdio-is-held-at-low-output/3719155 #3719155">您是否看到某种特定问题?  [/报价]

    与下面的线程相关、在高温下 UART 通信变得不稳定存在问题。 (在通信线路上可能无法观察到数据。)

    e2e.ti.com/.../msp430i2021-circuit-configuration-of-dco-and-relationship-between-external-resistance-value-and-oscillation-frequency

    根据客户的调查、当测量器件连接到通信线路时、有时不会观察到任何数据;当 RST/NMI 引脚连接到测量器件时、它固定为低电平、并且 RST/NMI 引脚短接至 VCC 会恢复器件。

    由于我们正在检查 DCO 的频率响应以及 RST/NMI 引脚的处理和操作、我们无法确定明确的原因。 这就是我提出这个问题的原因。

    此致、
    还不错