This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:I2C 升级

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007206/msp430fr2433-i2c-upgrade

器件型号:MSP430FR2433

您好,MCU msp430fr2433支持 I2C 升级;

那么、我有一个问题,裸片是否支持直接通过 I2C 下载程序? 或者、它仍然需要下载器才能首先刻录,然后您可以通过 I2C 进行升级?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    MSP430FR2433的引导加载程序已编程到器件的 ROM 存储器中、并支持 I2C 和 UART、因此您无需执行任何操作。  一个空白器件将在加电时自动进入 BSL 模式。

    这里是用于 BSL 的 I2C 引脚。

    SLAU550 具有有关 BSL 的所有信息。