This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2616:CCSV4和 MSP-FET430UIF

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007180/msp430f2616-ccsv4-and-msp-fet430uif

器件型号:MSP430F2616
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

我使用 CCSv4和 MSP-FET430UIF 将程序下载到目标 CPU MSP430F2616。

但在另一天、我将  MSP-FET430UIF 连接到 CCSv9。

之后、当我在 CCSv4和  MSP-FET430UIF 上调试程序时。

PC 设备管理器显示 MSP-FET430UIF-CDC、CCSv4显示"Error initializing emulator"。  

未找到 USB FET。"

我想、当我将此  MSP-FET430UIF 连接到 CCSv9时、

  MSP-FET430UIF 的驱动程序可能会从 CCSv4的 VCP 更改为 CCSv5的 CDC 或更改为 CCSv5的 CDC。

我对吗?

如果是、我需要将此  MSP-FET430UIF 的驱动程序从 CDC 降级到 VCP。

如何降级 MSP-FET430UIF-CDC 的驱动程序?

此致

任 ISHINO

、  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="443390" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007180/msp430f2616-ccsv4-and-msp-fet430uif ]如果是、我将此  MSP-FET430UIF 的驱动程序从 CDC 降级到 VCP。

    上次我这么做时、运行 了 ccsv6\ccs_base\DebugServer\drivers 中的 V32V2.bat -请参阅 CCS/MSP430FR2433:无法使用 CCSv9使用 MSP-FETU430IF。 我目前没有安装 CCS 5、但认为 CCS 5应该具有相同的实用 程序、用于将 MSP-FET430UIF 从 CDC (v3)降级到 VCP (v2)固件。