This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:签名为中断源

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007114/msp430fr2433-signatures-as-interrupt-sources

器件型号:MSP430FR2433

在 FR2433数据表(SLASE59)的第42页上、有一个中断源、标志和向量表。 表末尾是用作中断源的签名。 列出了 BSL 和 JTAG 签名。

我可能出于某种原因对这些来源感兴趣吗?

它们可能与编程器-调试器直接相关、对吧? 我想知道它们是关于什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些不是中断源、而是用于锁定/解锁 BSL 或 JTAG 的魔数的位置。 请参阅用户指南的11.1。