This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:从 MSP430G2755迁移到 MSP430G2955、因为 P2P 将重新编译

Guru**** 2507905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1007002/msp430g2955-moving-from-msp430g2755-to-msp430g2955-since-p2p-will-just-recompile

器件型号:MSP430G2955

您好!  

如果我从2755移动到2955、我只看到闪存发生了变化、只需检查一下、我是否可以从2955上的2755重新编译代码、如果没有问题、那么应该重新编译代码?  

谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex36、

    由于它是同一个器件、仅具有不同的存储器大小、因此它将进行编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更重要 的是,它是否能够在不重新编译的情况下正常运行,例如,只需用相同的2755代码刷写2955,就无需重新编译,从而节省了时间?