This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:机器寄存器的定义

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006731/msp430fr2433-definition-for-machine-register

器件型号:MSP430FR2433

在"优化 C/C++编译器用户指南"(SLAU132X)的第134页 上、会显示 portmanteau 机器寄存器。 这是指 CPU 寄存器;这意味着 R0到 R15。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、是的。  与 PC 寄存器等一起使用  这意味着需要保留它们、因为它们可能会临时用于中断中。  这是通过在跳转到中断时按堆栈上的关键字来完成的、然后在退出中断后将它们从堆栈中弹出来完成的。    

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。