This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:将电容器连接到 GPIO

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006334/msp430fr2111-connecting-capacitor-to-gpio

器件型号:MSP430FR2111

您好!

我想连接电容器、使其不受高频噪声的影响。

但是、如果 GPIO 上连一个电容器、则在 GPIO 变为高电平时、MSP430的电源将关闭。

将下拉电容器连接到 GPIO 是否存在问题?

可能的原因是什么?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是导通电流浪涌。 您可能需要一个限流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢你的答复。

    我没有遇到这个问题、因为我将电阻器连接到 GPIO。

    顺便说一下、该器件可以承受多大的浪涌电流?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、u-SK、

    此处指定了数字输出引脚特性。  超过几 mA 的电流将导致 GPIO 电压显著下降。  您可能还必须观察 VCC 信号本身以及 MSP430的电源、这两个信号都可能由于浪涌电流非常快/过大而被拉低。   

      

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U-SK、

    MSP430器件具有快速的不可配置引脚压摆率。 最好的选择是在示波器上连接 VCC 和引脚输出(两个通道)、并查看输出切换时发生的情况。 并使用引脚上的正确电阻器值对其进行调优。