This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2333:MSP430G2333IPW28R -不稳定的 DCO 频率

Guru**** 2523310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006544/msp430g2333-msp430g2333ipw28r---unstable-dco-frequency

器件型号:MSP430G2333

你(们)好

为什么 DCO 频率在所有频率下都不稳定? 如何解决?

BIS.b #RSEL0、&BCSCTL1
BIS.b #RSEL1、&BCSCTL1
BIS.b #RSEL2、&BCSCTL1
BIS.b #RSEL3、&BCSCTL1 ;RSELx = 115 (1111b)

BIS.b #DCO0、&DCOCTL
BIS.b #DCO1、&DCOCTL
BIS.b #DCO2、&DCOCTL   ;DCOx = 3 (011b)

BIS.b #MOD0、&DCOCTL
BIS.b #MOD1、&DCOCTL
BIS.b #MOD2、&DCOCTL
BIS.b #Mod3、&DCOCTL
BIC.b #Mod4、&DCOCTL   ;MODx = 0 (00000b)

BIS.b #10h、&P1SEL        ;P1.4 = SMCLK

MSP430G2333IPW28R - unstable DCO frequency

CH1 = P1.4
CH2 = VCC - 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不稳定意味着什么? 频率将从什么变为什么?

    您是否可以再次检查以使用我们的代码示例进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟频率在250μs μ s 处中断、请参见上图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    250 us 后、它会恢复正常?

    它是在1个器件上发生还是在更多器件上发生?

    DCO 的时钟源如何?

    您能否帮助运行我们的代码示例以双击它是否是硬件问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOV.w  #WDTPW+WDTHOLD、&WDTCTL ;停止看门狗计时器

    停止看门狗 计时器解决了我的问题!!