This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:GPIO 数字输入未捕捉每个中断

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006373/msp430fr2476-gpio-digital-input-not-capturing-every-interrupt

器件型号:MSP430FR2476

我使用 MSP430fr2476微控制器通过 P6.1捕获从低到高的脉冲

如果输入电压大于4.1v 且 DVCC 为3.4V、则 P6.1数字输入的电压会发生变化

是否有可能会错过捕获中断的机会?

此致、

广告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会损坏 ESD 二极管并导致 VDD 轨短路。 那么它将错过所有中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想说不要做超出规格的事情。