This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:MSP430F67791A:

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006508/msp430f67791a-msp430f67791a

器件型号:MSP430F67791A

尊敬的先生/女士:  

我们正在寻找 OTA 选项等功能、  
而无需使用专用 的 JTAG/ USB  调试接口在 MSP430F67791A 中加载程序。
我们能否使用 FT2232模块在 MSP430F67791A 控制器上加载程序、因为该模块可以支持 JTAG。?
或者是否有任何其他方法可以通过 USB 端口或 UART 对控制器进行编程。

Rgds

shobhendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件具有出厂预装的 UART BSL (P2.0、P2.1)。 主器件可通过 TEST / RESET 引脚上的专用序列强制器件进入 BSL 模式、也可通过固件跳转到 BSL 来强制器件本身进入 BSL 模式。 BSL 存储在专用(默认受保护)闪存段内、并且可被修改/定制。 还有专为 OTA 设计的 TI MSPBoot (slaa600)(根据您的器件调整 F5529目标)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、您还可以参阅 :www.ti.com/.../MSPBSL