This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:是否可以通过 I2C 升级固件?

Guru**** 2513065 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006090/msp430g2230-is-it-possible-to-upgrade-firmware-via-i2c

器件型号:MSP430G2230

您好、TI 专家、

 我们希望在项目中使用 MSP430G2230。

大规模生产后、我们可能需要升级(FOTA)此 MCU 的固件。  

那么、我们是否可以通过 I2C 升级固件?

期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持引导加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如伊斯迅所述、该器件没有出厂预加载的 I2C 引导加载程序、但您当然可以自行完成。 此外、在 slau320中、主器件可以通过 SBW 接口(使用目标/从 MSP430G2xx 器件上的测试/复位引脚)执行所需的任何操作(包括固件更新)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的同事找到了另一个有关引导加载程序的文档:

    www.ti.com/.../slaa600d.pdf

    它是否适用于 MSP430G2230?

    请检查并回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在第4.2.3节、F5529和 G2553中有示例目标。 您应该根据目标调整 G2553项目。