This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043:捕获 EnergyTrace++上的电源时出现问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, EVM430-FR6047, TIDM-02005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996042/msp430fr6043-msp430fr6043-problem-with-capturing-power-on-energytrace

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047TIDM-02005ENERGYTRACE

您好!  

我正在尝试查看电能和电能跟踪模式。

但是、当我尝试 Energy Trace++时、未捕获任何数据、而我可以检查工作状态

在自由模式下、Energytrace 模式也存在同样的问题

请告诉我如何修复它

谢谢、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您是否意味着在启用能量跟踪功能时无法获取 ADC 采集数据?

    您能否在未启用能量跟踪的情况下获取 ADC 数据?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    没有、我可以在使用能量跟踪模式时获得清晰的 ADC 捕获。

    但我的意思是、未显示电能跟踪模式包含的功率和电能图。

    谢谢、

    TED Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    看起来 USS GUI 和能量跟踪不能同时工作。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    这是我在 USS GUI 关闭时尝试使用的 Energytrace 模式。

    但仍然无法获取有关功耗和能耗的任何信息。

    此致、

    TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我在 EVM430-FR6047板上尝试过、能量迹线看起来工作正常。

    您需要首先进入调试模式、然后单击 Energytrace 按钮。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在调试模式打开时尝试过。

    请找到所附的结果。

    我已将测量周期设置为250ms、因此工作模式应大于该周期。

    #define USS_SYS_measuring_period                  8200

    能源和功率结果不是这样的。

    谢谢、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的数字对我来说很好。 激活模式每250ms 显示一次作为您的配置。 我认为这个数字没有问题。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    正如我之前说过的、我想知道的是在测量过程中消耗了多少能量。

    这是我希望看到的功率图。 我在(设计指南:TIDM-02005适用于水流测量的优化超声波感应计量参考设计)中找到了这一点。

    此外,还可从文档名称用户指南中获取 适用于 MSP430 MCU 的 Code Composer Studio IDE v10.x

    第4章。 电能跟踪模式

    就像我在下面附上的这两张照片一样。 我想通过 图表查看功耗和能耗的曲线

    谢谢

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    那么、您意味着您无法在"功率和能耗"窗口中获取任何数据? 这些窗口是否仍然无法正常工作?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    是的、完全正确、

    是的、我尝试了 EVM 硼和我们自己的 PCB。 仍然无法正常工作。

    谢谢、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您似乎已启用 EnergyTrace++视图、这意味着调试器处于活动状态。 由于调试器会增加自己的电流消耗、因此该视图仅显示相对电流消耗、而不是实际测量。

    为了获得实际电流消耗和能耗视图、您需要在独立模式下运行 Energytrace、您可以直接从 CCS 中的编辑视图中单击 Energytrace 按钮来执行此操作。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    我在这里尝试了两种模式、您可以看到。

    Cash 让我运行调试 、所以我附加了结果。

    正如您在下面看到的、在独立模式下运行时、我仍然无法获得电流消耗的结果。

    谢谢、

    TED