This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:EZFET 固件

Guru**** 2531830 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, TMP102, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/994860/msp-exp430fr6989-ezfet-firmware

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:EnergiaTMP102UNIFLASH

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、想要确认固件更新。 下面是详细信息。  

"我使用的是 MSP430 LaunchPad。 我有两个。 它们过去都可以正常工作 FR4133仍然可以工作、但 FR6989尝试更新 EZFET 固件、但失败了。 使用 CCS、我可以忽略该错误、然后可以下载正常。 在 Energia 上、我不知道如何忽略它。

我想了解有关更新过程的更多信息。

我被定向到 wiki、只是发现 wiki 不再存在。

除了 MSP430的接口块外、我的 eZ-FET 上没有跳线。
我有 MSP-exp430 fr6989 rev 1.1、其具有 ez-FET rev 1.3。
我有测试点 tmp102到 tp 109。

"

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    您的意思是更新失败?  它是说失败了、还是永远挂起了?   

    您使用的是哪个版本的 Code Composer Studio?  请在帮助->关于->安装详细信息菜单中检查更新。

    通常、当 FET 需要更新时、CCS 可以在一两分钟内完成更新、因此在工具更新之前就不需要更新。  您还可以尝试使用 Uniflash、因为它也会提示更新。  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的回答。 以下是客户的回复。

    "我不理解这个问题。 我正在使用最新版本的 Code Composer 和 Energia、它们都失败了。 我还使用了旧版本的 code composer。 两个 IDE

    使用所有 MSP430仿真器共用的同一个开放源码 dll。 更新失败、如已提供的屏幕截图所示。 我不确定使用的是哪个版本的 dll,但我可以找到。 我还确定了一种执行冷启动的方法、方法是将 ezfet 上的两个点与开关打开时的100欧姆电阻连接起来。"

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于可以忽略更新并且 eZ-FET 仍然进行通信和程序、eZ-FET 看起来没有损坏、并且仍然可以运行。  在这种情况下、通常不需要冷启动。   

    它看起来可能是 PC 上的设置中的某项操作不能正常工作。  这就是为什么我建议安装最新的 Uniflash 以查看它是否可以成功更新您的 Launchpad :https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 

    如果您可以使用最新的 code composer 访问不同的 PC、也可以尝试。

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!  

    你好。

    客户有后续问题。 下面是详细信息。

    "

    我已下载并使用 Uniflash 6.2.0。 我能够检查 FR4311 Launchpad 上的存储器、但在6989上无法请求固件更新、因此失败。

    我已启用日志文件并找到它(ds.log)。

    它相当大(150k)。

    我应该找什么吗? 我还没有使用过其他计算机、但很快就会使用。

    "

    谢谢你。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!  

    很好。  

    客户提供的其他信息。  

    "我使用了不同的 Windows 10计算机和最新的 Uniflash、但仍然失败。 我找到了一些文档、这些文档表示在发生故障时输出错误编号。 我不知道如何查看这些错误编号。"

    提前感谢您。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    这不是一个典型的问题、我不知道要在大日志文件中查找哪些有用的信息。  深入了解一些较旧的 E2E 博文、我发现还有两件事需要检查。   

    1.是否可以检查正在使用的 USB 端口?  USB 集线器有时会导致问题、USB 2.0端口可能会更好地工作: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/658355/ccs-msp-exp430f5529lp-ez-fet-lite-firmware-upgrade-issues 

    我们还可以尝试 使用 MSP-Flasher 命令行编程器来更新固件。  您可以为几年前遇到其他 MSP FET 工具类似问题的客户执行此主题中的步骤: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/237389/msp-fet430uif-firmware-update-problems-fet-bricked-then-resolved 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    我刚收到客户的回复、根据他们的说法、以上链接无法解决问题。

      我们是否可以为客户提供其他工作?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、他们可以将另一个功能性 SBW/JTAG 主器件直接连接到有问题的作为从器件的 eZ_FET 主器件、并使用最后一个二进制文件直接刷写它。 我想、有问题的 eZ_FET 主器件(MSP430F5xx/6xx)的所有校准值都存储在 TLV 结构(ROM)中、因此不会丢失任何唯一值、但 TI 方面的人员必须确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    我们是否可以为客户提供其他解决方法?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    不幸的是、我不能为客户解决问题。  我不知道为什么 eZ-FET 可以与 PC 通信、但成功更新了。  这不是通常看到的行为、因此此时、我只会假设 FET 发生了一些损坏、并建议更换 Launchpad。   

    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR6989#order-start-development 

    谢谢、

    JD