This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:禁用某些 Σ-Δ ADC 通道的直流模块

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997102/msp430f67791a-disable-dc-block-for-some-sigma-delta-adc-channels

器件型号:MSP430F67791A

大家好、

你好。

我们的客户想知道他们是否可以为该部件中的某些 Σ-Δ ADC 通道禁用直流块(高通滤波器)? 如果可以、如何禁用它们?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    让我与我们的专家联系、了解一下该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们使用的是 EMDC、我们建议他们取消选择 EMDC GUI 中的 DC 滤波器选项并重新生成代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James!

     MSP430F67791A 中是否有能够分别针对每个电流/电压启用(阻断)和禁用(解阻断) DC 滤波器的寄存器? –可选。

    客户将需要使用固件代码来实现此目的。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    直流滤波在软件中完成、因此没有启用/禁用此功能的寄存器。 如果他们需要直流滤波、可以在 EMDC GUI 中启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    你好。

    根据客户、GUI 生成固件源代码。 他希望在固件代码中实现直流滤波器的启用和禁用功能。 他想知道固件代码如何处理此问题。

    是否可以提供生成的与 MSP430F67791ACY 直流滤波器的启用和禁用功能相关的固件代码?

    它们需要在固件级别处理。
    很抱歉、我只是将客户的反馈联系起来。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997102/msp430f67791a-disable-dc-block-for-some-sigma-delta-adc-channels/3687764 #3687764">根据客户的说法,GUI 会生成固件源代码。 他希望在固件代码中实现直流滤波器的启用和禁用功能。 他想知道固件代码如何处理此问题。

    是的、GUI 会生成代码、但不包含在启用和禁用直流滤波器之间来回切换的功能。 大多数客户不需要也不需要、尤其是因为硬件和输入通常在设计中是固定的。 如果在 GUI 中选择了直流滤波器、则与直流滤波器相关的代码将包含在生成的代码中。

    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997102/msp430f67791a-disable-dc-block-for-some-sigma-delta-adc-channels/3687764 #3687764"]是否可以提供生成的与 MSP430F67791ACY 直流滤波器的启用和禁用功能相关的固件代码?

    首先、它们可以比较生成的代码和启用的直流滤波器以及禁用的代码。 然后、他们可以添加逻辑(例如、if ()语句)来确定何时根据条件(例如软件标志)执行每个阶段的直流滤波器代码。 这种方法是相当基本的 C 编码、因此客户应该能够弄清楚如何实现这一点。 有许多示例说明如何在线实施 if()语句。

    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997102/msp430f67791a-disable-dc-block-for-some-sigma-delta-adc-channels/3687764 #3687764">调试固件时,需要在固件级别处理这些问题。 很抱歉、我只是将客户的反馈联系起来。[/QUEST]

    如果这严格用于调试目的以确定是否需要启用直流滤波器、为什么不在启用直流滤波器的情况下在 EMDC 项目上进行调试、然后在禁用直流滤波器的情况下调试另一个单独的 EMDC 项目? 也许我不理解他们在这里要做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以将客户指向此主题、以防他们想听到提示音、这样您就不必来回中继反馈了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James!

    如果他有进一步的询问、我会将他引导到这条线程。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    遗憾的是、客户似乎更愿意通过我讨论这个问题。 他们询问是否可以向他们提供我们的固件代码来支持我们的索赔? 他们提到他们已经拥有不同制造商提供的固件源代码、需要我们做出决定。

    谢谢、此致。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我对他们的问题感到困惑。 他们指的是什么索赔? 他们要求什么? 如果在 EMDC GUI 中选择了直流滤波、则直流滤波器代码将包含在 EMDC 生成的代码中。 他们是否要求 提供直流滤波器的源代码? 如果是、这不是我们共享的内容。 我希望他们对测试解决方案的性能更感兴趣、而不是对访问源代码更感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我收到了有关此问题的单独电子邮件。 我们如何继续处理客户固件代码请求的任何更新?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将回复您的电子邮件。 不清楚他们是在要求应用程序代码还是源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意并感谢 James!

    艺术