This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:OffsetTab 和 OffsetLevel 的问题

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996886/msp430fr2676-questions-for-offsettab-and-offsetlevel

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的客户正在使用自己的传感器评估 FR2676。
客户发现具有相同传感器的同一电路板每天显示不同的计数值。

他们还发现2个 LSBytes 的 OffsetTap 已更改。 这对应于 OffsetLevel。
例如。
测量#1:OffsetTap = 0x02B0
测量值#2:偏移抽头= 0x02A8

客户想知道这些 OffsetLevel 差异如何影响传感器计数值和/或灵敏度。
以及如何稳定 OffsetLevel 值。

谢谢、此致、
田志郎一郎