主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6989、 ENERGYTRACE、 UNIFLASH
尊敬的 TI 团队:
我遇到了采样率和 ESI 功耗方面的问题、如下所示:
我已将采样率更改为6、10、25、50和100Hz、并且转换结果不变。 使用流量 ESI GUI、我可以找到要更改的参数:
// Set sampling frequency to User selected sampling frequency gTSMSettings = ESI_TSM_INITPARAMS_DEFAULT; gTSMSettings.startTriggerSelection = ESI_TSM_START_TRIGGER_ACLK_OR_SOFTWARE; gTSMSettings.startTriggerAclkDivider = ESI_TSM_START_TRIGGER_DIV_450; // 450 -> 6Hz 390->10Hz 162 -> 25Hz 78-> 50Hz 30-->100Hz ESI_TSM_init(&gTSMSettings);
有人可以帮帮我吗? 是否有任何理由或建议? 功耗约为6.5uA
此致
塞缪尔