请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5989 尊敬的 TI 团队:
我的客户想知道、为了量化电压、它是否能够看到一个可以出现 DAC 基准电压 的寄存器、并查看磁盘旋转的剩余量。 我正在使用流量计应用程序、下面是所需的图片:

在数据表中、我看到过一些 DAC 寄存器、但我无法确定我的客户是否可以使用这些寄存器来执行它或否

此致
塞缪尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我的客户想知道、为了量化电压、它是否能够看到一个可以出现 DAC 基准电压 的寄存器、并查看磁盘旋转的剩余量。 我正在使用流量计应用程序、下面是所需的图片:

在数据表中、我看到过一些 DAC 寄存器、但我无法确定我的客户是否可以使用这些寄存器来执行它或否

此致
塞缪尔
您好、Samuel、
很抱歉耽误你的时间。 我不完全理解您的要求。 "量化电压以查看磁盘的剩余旋转量是什么意思?"
DAC 将设置比较器的阈值、当达到该 DAC 电压时、该阈值将改变状态。 用户指南的第37.2.1.6节介绍了 ESIDACxRx 寄存器。 R0和 R1将对应于 ESIOUT0输出的迟滞。
谢谢、
JD