This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:在 ACLK 中使用 VLO 进行 ESI 配置

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995895/msp430fr5989-use-of-vlo-in-aclk-for-esi-config

器件型号:MSP430FR5989

尊敬的 TI 团队:

我有一个带 ESI 的应用流量计、该流量计在具有32kHz 外部晶体的 FR5989上运行良好(基于流量 ESI GUI)。 如果我使用内部 VLO、我想检查电流消耗(因此我节省了 PCB 上的空间)。

	// ACLK Clock configuration
    //Set external clock frequency to ACLK frequency
	//CS_setExternalClockSource(32768,0);

	CS_initClockSignal(CS_ACLK, CS_VLOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1);  
	//CS_turnOnLFXT(CS_LFXT_DRIVE_3);

我已经注释了外部晶体代码并使用 VLOCLK 作为源、但当我打开器件时、它不会开始校准、ESI 是否可能限制为32kHz? 我可以在 ESI 配置中更改什么?

我曾尝试使用 LFMODOSC 作为 ACLK 源、因为它运行良好(当然、它消耗更多)、因此我假设 ESI 的运行具有最小 CLK。

此致

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    查看数据表和一些应用手册、ESI 外设以32.768kHz 的频率运行似乎非常重要。   

    应用报告 详细介绍了 ESIOSC 振荡器频率的调整、还介绍了它如何利用 ACLK 作为所有其他 ESI 相关等待和保持时序的精确参考时钟。   

    希望此应用手册能解答您的所有问题。

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crutchfield、

    不幸的是、它没有。 我仍然无法实现仅使用内部振荡器的系统工作、我不知道原因。

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    没错。  我们应该为 ESI 外设提供一个32.7kHz 时钟、该时钟实际上只能通过晶振实现。  LFModOsc 似乎大约为32.5kHz、但 ModOsc 不是高精度源、因此频率将为+/- 15%、我认为这不够准确。   

    谢谢、

    JD