This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F123:使用8000kHz 振荡频率时对运行的影响

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991278/msp430f123-effect-on-operation-when-using-an-oscillation-frequency-of-8000khz

器件型号:MSP430F123

您好!

在建议的工作条件下、LFXT1晶振频率高达8000kHz。

当使用振荡频率为8000kHz (允许偏差:在±0.50%以内)的晶体单元时、是否会对操作产生任何影响?

https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/msp430f123.pdf

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    LFXT1支持高达8、000kHz 的晶振。  请确保您也注意数据表第12页的注释1和注释2。  图1还绘制了频率与电压的要求。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f123.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     客户使用的晶振频率 为8000kHz。  

    考虑到允许的最大偏差、最大值为8040kHz。

    我想知道使用8000kHz 晶体时允许的最大偏差。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    我们不指定 LFXT1上的最大可容忍频率、但在存在一些允许偏差的情况下、应使用典型晶体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="40977" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991278/msp430f123-effect-on-operation-when-using-an-oscillation-frequency-of-8000khz/3662915 #3662915"]在允许存在偏差的情况下,应使用典型晶体。  [/报价]

    →您是否曾遇到晶体允许偏差的问题?

    我想知道8040kHz (8000kHz + 0.5%)是否是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddile、

    你有更新吗?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    对延迟表示歉意、并希望 Eddie 能在这里工作、因为他已经离开了。  我无法找到任何有关这方面的数据、因此我无法确定以哪种方式进行表述。  这可能还可以、但为了安全起见、我会考虑 晶体容差、并尽可能使用频率较低的晶体。   

    谢谢、

    JD