主题中讨论的其他器件:MSPBSL、 MSP-FET、 MSP-Flasher
您好!
我一直在为 MSP430项目开发一个定制 BSL、该项目使用"MSPBSL_CustomBSL430" BSL (版本1.1.0)作为起点。 两个 BSL 之间最重要的变化是在 BSL 的自定义外设接口中添加-我在 P3.4和 P3.5上使用 UART 在调用 BSL 后与 BSL 进行通信。
现在、我想开始思考如何在生产过程中更新 MSP 闪存。 到目前为止、我一直在使用 MSP-FET 和 CCS 对定制 BSL 进行编程和调试。 能够从命令行执行以下操作将非常方便:
1)擦除整个 MSP 闪存(即信息存储器、BSL 存储器和主存储器)
2) 2)使用重要的产品数据对信息存储器进行编程。
3) 3)使用我的定制 BSL 对 BSL 闪存区域进行编程。
4) 4)使用我自己的应用程序对主存储器闪存进行编程。
我是否能够使用 MSP-FET 编程框从命令行执行上述所有操作? 如果没有、重新创建上述四个步骤的替代解决方案是什么? 如果有任何指示,将不胜感激。
此致、
km