This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:当引脚配置为 UART Rx 运行时、引脚上拉电阻器是否保持启用?

Guru**** 2603595 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997786/msp430f5419a-do-pin-pull-up-resistors-stay-enabled-when-pin-is-configured-for-uart-rx-operation

器件型号:MSP430F5419A

您好!

当 UART Rx 引脚断开连接时、我会在该引脚上产生噪声、因此我想使用上拉电阻器对其进行调速。 如果我在引脚上启用上拉电阻器、然后选择模块

例如、引脚 P3.5是我要使用的 UART 接收引脚。 如果我置位

P3REN = BIT5 (用于启用电阻器)

P3OUT = BIT5 (将电阻器配置为上拉电阻器)

P3SEL = BIT5 (为这个引脚选择外设模块功能)

那么、是否仍然启用上拉电阻器;例如、这是否与添加外部上拉电阻器相同?

  我查看了数据表和系列用户指南、但找不到答案。

谢谢、
Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这两个文档中都没有明确说明、但根据 MSP430F5419A 数据表的第9.10节、它们应该是这样的。