This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有128KB 闪存的 MSP430 CapTIvate

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997440/msp430-captivate-with-128kb-flash

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676

您好!

我的客户对 MSP430 CapTIvate 感兴趣、但需要128KB 闪存。 我们是否有此类器件、或者是否可以连接外部闪存?

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们最大的 CapTIvate 器件是64K FRAM (MSP430FR2676)。 您能否解释一下客户想要执行哪些类型的应用、以便我们可以检查外部存储器的可能性。