This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:校准时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996608/msp430fr2676-calibration-time

器件型号:MSP430FR2676

您好!

您能否告诉我在启动和运行时校准需要多长时间?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这里指的是哪种校准功能? CapTIvate 功能?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢你的答复。

    是的、我想知道 CapTIvate 的相关信息。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我询问了我们的自保专家。 他说、启动校准通常需要1秒。 在某些情况下、它也可能需要2到3秒。 我们没有运行时校准、它只需要在 MCU 上电时校准一次。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢你的答复。

    我了解当 LTA 变化超过12.5%时会发生运行时重校准。

    我是否正确理解运行时重校准也需要超过1秒?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您需要执行运行时校准的引脚数。 最好测试需要多长时间。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢你的答复。

    关于运行时重校准、您能告诉我下面介绍的一些问题吗?  

    是否为每一个被红线环绕的传感器组完成了此操作?

    2、运行时重校准是否始终适用于传感器组中的所有元件?

    运行时重校准所需的时间是否取决于一个传感器组包含的元件数量?

    在运行时重校准期间、如果有不是目标传感器组、它们是否检测到触摸?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以在一个引脚上完成运行时校准。

    不、它将校准您需要的每个引脚。

    3.是的。

    不会、当 MCU 运行校准过程时、将不会检测到触摸。

    此致、

    现金 Hao