This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:CapTIvate 的低功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-CAPMINI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996136/msp430fr2512-low-power-consumption-of-captivate

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:EVM430-CAPMINI

尊敬的 MSP 团队:

我的客户正在使用 TI CapTIvate 解决方案开发触摸按钮。

这基于 EVM430-CAPMINI、只有 GPIO 配置有一些差异。

它有两个按钮和 LED、电源由电池供电。  

CapTIvate 的配置在设计中心设置为默认配置。

我知道 EVM430-CAPMINI 的总体系统平均功耗只有4uA。

然而、当 MSP430处于睡眠模式时、流耗大约为280uA。

该值仅为 MCU 的电流消耗。

他移除了外设电路、仅供 MCU 消耗。

为了降低电流消耗、请告诉我需要检查的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    我首先建议他从 Resource Explorer 中运行一个低功耗模式代码示例、以确保软件中没有任何东西可以防止微控制器进入睡眠状态。 接下来、我将检查硬件中是否有任何可能消耗电流的东西。  如果您有 CAPMINI、我建议您也对其进行功率测量(在睡眠模式下)-以确保在如何进行功率测量时不会出现问题。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    我按照您的建议进行了测试、在 LPM3模式下测得的电流约为17uA。

    我找到了导致这一结果的原因。  

    在 LPM3模式下、REFO 的流耗较高、因此总电流较高。

    当启用强制 LPM4 WOP 模式时,电流约为4uA。

    我客户的电路板在设计时没有使用外部晶体。

    谢谢你。