This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:MSP430中的 LTE 支持

Guru**** 2583175 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996846/msp-exp430fr6989-lte-support-in-msp430

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

MSP430产品系列中是否有支持 LTE 并可与 LTE 模块集成的器件? 我们的客户目前拥有  来自 C2000的 MSP-EXP430FR6989和 LAUNCHXL-F28379D、他们想知道其中一个 MCU 是否可以支持 LTE。

如果是、我们是否有参考设计或 文档可帮助我们快速入门?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    MSP430没有集成 LTE 模块。

    此致、

    现金 Hao