This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6721:MSP430F6721闪存问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996506/msp430f6721-msp430f6721-flash-issue

器件型号:MSP430F6721
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

尊敬的团队

你好!

我们的客户在 他们的应用程序中使用 MSP430F6721,他们需要2K 闪存来记录数据,他们发现 信息内存只有4*128B,这还不够。  

所以,他们需要确认这一点  

1.他们是否可以使用 BSL 闪存来保存数据。(其卷为2K)  

他们曾尝试将数据写入 BSL 闪存,但他们发现,当器件 复位 时,读取 BSL 闪存,所有数据都是 FF。  

2.如果不能使用 BSL 闪存, 外设如何处理。

您是否有任何将其作为参考的示例应用程序?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1. BSL 闪存可被定制 BSL 替换。 但是、如果您擦除 BSL 并锁定 JTAG、则会面临死 MCU 的风险。 我们不建议在 BSL 中存储数据。

    外设存储器是寄存器存储器矢量。 它不能用于数据存储。  

    请使用 F6723并使用记忆库1作为内部数据存储。 或者、如果代码大小小于16K、则可以使用 F6721和存储器组1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    感谢您的回复,我们的客户认为银行1适合他们的申请。 但他们不知道如何使用 记忆库1,您是否有任何有关如何擦除 和写入记忆库1的示例代码,他们不知道存储器地址。

    谢谢

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看以下来自 MSP430ware 的示例。  https://dev.ti.com/tirex/nodeContent?node=AK.IOuWLN1UjbZUJGxwk-g__IOGqZri__LATEST

    您的客户可以从 MSP430ware 中找到闪存访问示例。