This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:MSP430FR5738原理图检查

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996219/msp430fr5738-msp430fr5738-schematic-check

器件型号:MSP430FR5738

您好 TI,团队

我有一个使用 MSP430FR5738的耳机项目、请帮助检查原理图是否正确?

e2e.ti.com/.../MCU-board_5F00_SCH_5F00_V0P1_5F00_20210422_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总的来说、原理图看起来不错。  电路板似乎使用客户编程连接器、因此我无法确认编程器的确切连接、但这将由客户的编程电缆决定。   

    注意事项:

    -端口 J 不可中断。  我不确定它将用于什么、但现在想指出这一点。   

    RGB LED 计时器。  TB0.0通常用于设置 PWM 周期、TB0.1和 TB0.2随后用于设置 PWM 输出的占空比。  在此应用中、所有3个通道都需要用于控制占空比。  只有2种真正的方法可以做到这一点:  

    1. 运行定时器的"连续"模式、这意味着它将一直计数到0xFFFF 然后溢出、所以周期=定时器时钟/0xFFFF。  但所有3个 CCRx 通道都是空闲的。   

    2. 本应用手册 中介绍了一种更涉及的软件解决方案:https://www.ti.com/lit/an/slaa513a/slaa513a.pdf?ts=1619480515329&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    我认为选项1可能适用于此应用、但我现在想提出这一点。   

    谢谢、

    JD