This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:两个不同处理器具有相同的十六进制文件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5309, MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995960/msp430f5310-same-hex-file-for-two-different-processors

器件型号:MSP430F5310
主题中讨论的其它器件:MSP430F5309、MSP-GANG

你好

我们的生产工厂已通知我、他们无法购买 MSP430F5309、并且希望将 MSP430F5310用于我们的产品之一。

我想知道两个处理器是否可以使用相同的十六进制文件?

我正在使用 MSP-GANG 编程器、并将为 F5310制作具有相同十六进制文件的第二个映像。

这是在同一系列中使用两种不同处理器的最佳方法吗?

Darrell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    实现此目的的最佳方法是为 MSP430F5310重新编译代码/映像。   

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Leo