This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430Flasher 在检测功能中存在一些错误。

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, UNIFLASH, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993928/msp430fr5969-the-msp430flasher-have-some-error-in-the-detect-function

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FlasherMSPDS

您好!

我使用 MacBook 连接了36个 MSP430FR5969标签、并使用 MSP430Flasher (1.3.20-OSX)检测它们。 我的计算机可以检测到所有 这些设备。

但 它会出现分段故障。

当我将标签编号减小到20时、它只能检测16个器件。

如何解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不知道这个问题。

    我建议您使用 Uniflash 而不是 MSP-Flasher。  

    您可以看到、MSP-Flasher 未从2016年开始更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、我使用 了 Uniflash 的 detect-devices.sh。它也有问题。

     当我连接了36个 MSP430FR5969标签时、工具无法检测到它们。

    当我仅连接一个设备时、它打印出错误。

    然后、我对其进行了测试、发现检测到的器件不能超过三个。

    我想 检测大量器件并将代码闪存到它们一次。 我该怎么做?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以使用 MSP 调试堆栈 直接自行对器件进行编程。

    您可以选择 MSPDS 直接调用 MSP430.dll、只需使用 Uniflash 和 MSP430Flaser 即可。

    也许您可以使用 MSP430_Initialize (portNumber、&version)来选择要直接编程的端口。