This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Ultrasonic design-center:MSP430FR6047

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/994698/msp-ultrasonic-design-center-msp430fr6047

器件型号:MSP-Ultrasonic design-center
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

美好的一天!

我使用的是"超声波感应设计中心"软件。 用户界面上可输入的最低谐振频率为780kHz。

在我的应用中、我想将此频率降低至500kHz。 这是可行的、如何实现?

谢谢、致以诚挚的问候


Andi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andi、

    如果不修改 GUI 代码、则无法实现。  另一种选择是使用燃气计量平台(如 MSP430FR6043)。  该平台将使您能够配置换能器、使其在这些较低频率下运行。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    我还有气体传感器 EVM430FR6043。 问题是我不能超过550kHz。 我的预期谐振频率约为700kHz。 是否有位置设置它?

    谢谢、致以诚挚的问候


    Andi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您可以使用类似7zip 的工具来解压缩 USS.jar 文件。 您将找到一个名为的 xml 文件:

    cmd_setup.xml 位于 deviceconfig 下

    在其中、您将在此处找到这些参数的最小值/最大值设置位置:


    9B1
    发射频率(kHz)
    发射频率(kHz)


    80
    550
    170
    7772
    2500
    1000
    10.
    脉冲输出频率
    脉冲输出频率

    修改值并重新保存文件。 然后重新启动 GUI。 在平台端也可能需要进行检查,以便在您请求更新时接受配置。

    BR、
    Leo