This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MAP430FR2355中 SAC 的 DAC 和 OPA

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996280/msp430fr2355-dac-and-opa-of-sac-in-map430fr2355

器件型号:MSP430FR2355

您好!

查看数据表、似乎很难仅使用 DAC、因为 OPA 连接在 DAC 之后。

是否可以在 SAC 模块中仅使用 DAC 而不使用 OPA?

※我担心 OPA 的电流消耗。

 

我认为 SAC 模块可以分多个阶段进行配置。

2.了解 SAC 模块最多可以连接两个级是否正确?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    很遗憾,这里的答案是否定的

    2.两级可以在内部连接,以便连接更多级,并且需要在一级的输出与下一级的输入之间建立外部连接。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Leo