This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:全新 MCU 的在线编程

Guru**** 2766905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-EXP430FR6989, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/996029/msp430fr6989-in-circuit-programming-of-fresh-mcu

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR6989MSP-FET

您好!

我正在使用全新的 MSP430FR6989 MCU 为高级设计项目设计定制 PCB、我希望得到一些确认、即我已经充分考虑了编程方面。

我正在尝试弄清楚 、一旦将新的 MCU 焊接到电路板上、我必须如何使用现有的 MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 对新 MCU 进行编程。 我目前的理解是、我可以首先使用 DVCC、DVSS、TEST/SBWTCK 和 RST/NMI/SBWTDIO 进行编程、并且可以直接访问 PCB 上的这些引脚。 我相信只要我设置了这四个连接、我就可以将一个 CCS 项目加载到新的电路板上。

接下来、我还想使用反向通道 UART 与我的 PC 进行通信。 在上述设置下、我应该能够加载一个程序、将 MCU 上的任何 UART 接口配置为反向通道 UART 引脚、然后提供一种将这些引脚连接到 EXPFR6989 LaunchPad eZ-FET 侧跳线引脚的方法。

这是在定制板上对新 MCU 进行编程的正确方法吗?

谢谢,感谢您的观看:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经这么做 了很多次。 加载全新的芯片与后续加载没有什么不同。 为方便起见、请将这4 (或6)信号引出至单独的接头。

    ezFET (相对于 MSP-FET)的唯一实际限制是电压电平-它始终以3.3V 电压运行(在某些 Launchpad 上为3.6V)。 相比之下、MSP-FET 可使用您的电路板所用的任何电压。 这种情况很少妨碍我的工作。

    如果您的板通常以3.3V 运行、则您已全部设置好。 如果您有一个板载稳压器、请确保它不会因在其 Vout/Vcc 引脚上具有3.3V 电压而受到干扰(大多数稳压器都完全可以承受此情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很棒的建议! 我会记住这一点、感谢您快速联系我们! )