This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:无法安装正确的 XDC 和系统配置

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995096/msp432e401y-cant-install-correct-xdc-and-sys-config

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我不得不重新安装 CCS、现在我的项目无法正确编译在中创建的项目代码编写器版本是10.0.0.00010、当我通过 Resource Explorer 重新安装简单链接时、我无法选择安装 XDC、SysConfig、我不确定为什么要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您的附件。 我无法清楚地理解它。

    我认为对于 XDC 和 SysConfig、他们不需要在安装中进行选择。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我看看我是否可以使附件正常工作、当我在 Resource Explorer 中单击 Simple link 4_20_00_12右侧的3个垂直点并单击安装时、我将尝试更好地解释它。此时会显示一个对话框、其中显示将安装简单链接 旁边有一个复选标记,但 XDC 和 sys config 无法安装,我无法选中 XDC 或 sys config 复选框以安装它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以显示安装的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让项目正常工作我不得不将其从旧版本迁移到新版本、这不是我认为值得感谢的问题