This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FW423:MSP430FW423二进制文件在 MSP430FW429上运行

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FW423, MSP430FW429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995248/msp430fw423-msp430fw423-binary-running-on-msp430fw429

器件型号:MSP430FW423
主题中讨论的其他器件: MSP430FW429

您好、MSP Champs、

听起来 MSP430FW429类似于 MSP430FW423 (外设寻址、引脚分配...) 但  FW429上的 RAM 和闪存更大  

您是否确认 MSP430FW423二进制文件(为 FW423编译)可以在 MSP430FW429上原样运行而不进行任何重新编译? (例如 、闪存/RAM 较低的存储器映射没有区别、或某些特定的存储器闪存寄存器值差异)

谢谢!

此致、

纪尧姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我没有看到与数据表有任何其他差异。 只要二进制文件不检查某个位置的信息结构、我就希望二进制文件能够正常工作。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    感谢您的回答!

    当您提到"信息结构"时、您是否提到位于1000h 地址的"256字节闪存信息存储器"?

    据我了解、此类信息存储器的不同寄存器、根据 FW4x 器件型号、这些寄存器没有区别。 因此、即使二进制文件检查此信息存储器、也不会出现任何问题。 我是对的吗?

    谢谢!

    BR、

    纪尧姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    同意。 如果本节中这两个器件的信息相同、则它们之间不应存在兼容性问题。

    BR、
    Leo