This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2001:生产编程器和命令行工具

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2001, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995491/msp430f2001-production-programmer-and-command-line-tool

器件型号:MSP430F2001
主题中讨论的其他器件: MSP430-FLASHER

大家好、

客户正在寻找 生产编程器和命令行工具 MSP430F2001。 下面是详细信息

"我们希望在电路板的功能测试期间对生产中的芯片进行编程。 我们与 SWD 线(2线制)相连、必须刷写芯片。 我们可以使用哪种工具? 我们需要一个用于编程的命令行工具、因为我们有自己的测试程序、并且必须在那里实施闪存过程。"

我只找到 了 MSP430-FLASHER (https://www.ti.com/tool/MSP430-FLASHER)

还有其他工具可供客户使用吗?

提前感谢您。

此致、

梅纳德