This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:使用 UART BSL

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995088/msp430f5528-using-uart-bsl

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我的客户希望在 F5528上使用 UART BSL。
根据数据表第9.5节、预编程的 BSL 是 USB BSL、但第9.5.2节指出 UART BSL 也可用。
我在哪里可以找到类似的信息;
-如何获取 F5528的 UART BSL
-如何重新编程 BSL
-任何其它必要信息

谢谢、此致、
一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,一郎一郎

    数据表第6.5节中的意思不是9.5、对吧?

    您可以参考此应用手册、了解如何将 UART BSL 用于 F5528。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau319ae/slau319ae.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    数据表部分为9.5。 请参阅下面的快照。


    我检查了 slau319ae.pdf、但该文档仅介绍了如何使用 UART BSL。
    我正在问如何将 USB BSL 重新编程到 UART BSL。

    我在下一页找到了 UART BSL、我想可以从此处下载。
    https://www.ti.com/tool/MSPBSL

    https://www.ti.com/tool/download/MSPBSL_CUSTOMBSL430
    下面的文件夹中有 BSL 映像文件(*。text)。
    \MSP430BSL_1_02_00_01\Released_BSL_Images\MSP430F522x_Family\UART BSL

    我可以使用 Uniflash 等简单地覆盖映像吗?
    无需特殊的序列/配置?
    BSL 闪存区域不受保护?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    您可以直接使用 BSL 映像文件并使用 Uniflash 下载该文件。 但该线程名为 F5528、您需要使用

    \MSP430BSL_1_02_00_01\Released_BSL_Images\MSP430F552x_Family\UART BSL。

    如果您对 BSL 函数有疑问、也可以在中找到源代码

    \MSP430BSL_1_02_00_01\IAR_BSL_Sources\IAR_v6_MSP430F552x_TA_UART

    此致、

    现金 Hao